This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT11:寻求芯片故障分析帮助:当芯片输入为高电平时,单通道‘s 输出低于 Vcc

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531, UCC27524, SN74ACT11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1218529/cd74hct11-seek-help-for-chip-failure-analysis-single-channel-s-output-of-the-chip-fall-below-vcc-when-its-input-is-high

器件型号:CD74HCT11
主题中讨论的其他器件:UCC27531UCC27524SN74ACT11

您好!

   使用新粘贴的 PCBA 时遇到了问题。 原理图如下所示:

 芯片 U17用于控制驱动继电器 K3的 MOSFET Q4。我在测试中发现、当 MAIN-RLY-C-EN 信号变为高电平(3.3V),输出 MAIN-RLY-C-EN-5V (PIN6)上升到大约3.07V 而不是5V, 同时引脚14上的电压(Vcc、R136之后) 从5V 降至4.74V。  

它似乎坏了、但我不知道原因、芯片可以处理25mA 持续输出电流、所以我认为它不会因过流而失败、请帮我分析故障原因、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HC 逻辑系列被设计用于高达4mA 的负载。 VOH 在电气特性表中指定;负载为4mA 时、输出电压可能会降至3.7V。对于较大的负载、行为无法保证。 绝对最大额定值仅保证器件不会损坏。

    当 MOSFET 的 GATE 和 C27最初放电时、电流仅受 R124限制、也就是说、电流消耗约10mA。 但是、一旦 GATE 和 C27充电、电流会更小(约0.5mA)、输出电压将接近 VCC。 因此初始电压不一定是问题。

    如果您确实需要具有更高驱动强度的引脚对引脚替换、请使用 SN74ACT11。 或者、使用 UCC27531或 UCC27524等栅极驱动器。

    C27的用途是什么? 该栅极已经具有高电容。

    去耦电容应足够大、以处理所有电流尖峰。 与 C137并联 µF 约10 μ F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

         感谢您的回复。  我,了 R124来测试芯片本身 μ F、但输出仍然是3.07V、因此 I tnink 是芯片故障问题。 由于芯片 U17到 Q4之间存在较长的布线、因此使用 C27来添加延迟时间并形成 RC 滤波器。  可能是 U17故障的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 R124会使电流增加到可能有破坏性的水平。

    使用 R124、不会出现故障、预计会出现压降、正如我之前的答案中所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起误解、移除 R124并不意味着单端对 MOSFET 短路、 我只是让引脚6保持开路并进行测试、此时没有任何负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有输出共享电源。 是否有任何设备与其他设备连接? 但无负载的工作输出不应降至低于 VCC