This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT273:SN74AHCT273N

Guru**** 2503235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1219126/sn74ahct273-sn74ahct273n

器件型号:SN74AHCT273

您好!

我想知道器件型号  SN74AHCT273N 的时钟频率范围。 数据表显示最小值为65MHz。 这意味着该器件可在0-65MHz 或更高频率下工作。 请澄清此问题。

此致、

Nandana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该参数被称为 fmax。 65MHz 是最大值;支持所有较低的频率。

    之所以在"最小值"列中列出该值、是因为这是保证对所有器件都有效的最低值。 查看25°C 列时可以更清楚地看到这一点;大多数器件的 fmax 为120MHz、但某些器件只能支持75MHz、因此适用于所有器件的值为75MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复