This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:通道和上拉电阻器的阈值电压

Guru**** 2533080 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1218029/lsf0204-threshold-voltage-of-channel-and-pull-up-resistor

器件型号:LSF0204

您好、TI!

问题1: 如果是 PCIe EP 模式 Vref_B:VPH_PWR (3.3V)、则为3.3V -> 1.8V。 (下行转换)

那么、如果 PCIe_RST_N 没有上拉电阻、PCIe_RST_N 的电压为1.8V?

我想知道在本例中、1.8V 将是控制所有通道 LSF 器件的阈值。

因为当 Vref_B 为高电平时、LSF 的 FET 为高阻态。

我理解的内容是否正确?

问题2. 可以为 Vref_B 线路施加100K 上拉电阻吗?

谢谢你。

此致、

李承焕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 GND 和 Vref_A 之间的所有电压、LSF 运行为模拟开关。 当电压高于 Vref_A 时、此开关为开路、而电压由上拉电阻器确定。

    1.从 B 向 A 下转换时、输出信号被钳位到 Vref_A 电压。 但是、A 侧的上拉电阻器将加快上升沿的速度、并使输出信号更加稳定、以防有漏电流试图将高电平下拉。

    2.当 B 侧引脚用作输入时,如果信号由推挽驱动器驱动,则不需要上拉电阻器。 否则需要一个、其值取决于上升沿所需的速度。

    另请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我想澄清以下问题。

    当 Vref_B 为高电平时、LSF0204的 FET 为高阻抗、A 侧的电压为 Vref_A 时是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FET 开关的状态取决于 I/O 引脚上的电压。 当两个引脚都处于 Vref_A 或更高电压时、FET 关闭(高阻抗)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。