This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:上升时间过慢

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1217759/lsf0108-slow-rise-time

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件:TXB0108TXB0304

大家好、

LSF0108PWR 用于 SPI 通信、并发现上升沿过慢。 下面是测试波形。 A 侧为从 CPU 获取的1.8V 电压、B 侧为到闪存的3.3V 电压。 频率是16MHz。

此致、

海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上升沿的速度由上拉电阻器决定。 使用更强的抑制剂。

    上电时、C2474必须通过电阻器充电、因此它通常具有小得多的值、例如100pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Clemens,  

    C2474更改为100pF、上拉电阻器更改为510ohm。 但压摆率仍然很低。 我想知道这款器件是否是100M SPI 应用的理想选择? 您可以推荐器件吗? 要求为1.8V 至3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从原理图可以看到 DATA_2/3线是双向的。 没有适合快速双向电平转换的良好解决方案。

    您可以尝试更强的电阻器。 (这将受到 SPI 主器件/从器件驱动强度的限制。)

    TXB0108 (或2×TXB0304)支持高达60Mbps 的双向信号、但需要短布线、并且不能与强上拉/下拉电阻器一同工作。