This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4044B:与微控制器连接的高电压信号

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4044B, CD40109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1217321/cd4044b-high-voltage-signals-to-interface-with-microcontroller

器件型号:CD4044B
主题中讨论的其他器件: CD40109B

大家好

我们正在使用连接到15Vcc 的 CD4044B 芯片。 因此芯片的锁存输出信号(芯片的 Q1、Q2、Q3和 Q4)将为15V。 将这些信号转换为3.3V 或5V 的理想解决方案是什么。 请记住、我们更倾向于使用15Vcc 、而不是任何更低的电压。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 CD40109B 等电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我看过您建议的电平转换芯片。 它是由低电平转换器到高电平转换器。 我需要由高到低电平转换芯片。 如果你可以推荐一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    我会将其转交给能够为您提供帮助的翻译团队。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:  

    另请参见 CD4010和 CD4009、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD40109B 还支持高电平到低电平转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢