This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:输出端过冲和振铃

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1217233/sn74lvc1g08-overshoot-and-ringing-at-the-output

器件型号:SN74LVC1G08

您好、TI 团队、

目前、我必须面对 SN74LVC1G08输出的过冲/下冲

出现振铃时有2种情况:

1.长迹线连接到输出端。 这是由失配阻抗导致的。 我可以使用 IBIS 模型进行仿真

2.短走线连接输出端。 我不明白为何在此情况下仍会出现振铃。 我使用 IBIS 仿真、但没有看到任何异常信号

我看到轻负载情况也是发生振铃的原因。 为什么会在短布线中出现振铃?

为了减少振铃、我需要添加一个串联阻尼电阻。 阻尼串联电阻是否始终需要?

与使用阻尼电阻器相比 ,您是否有节省成本和空间的解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 器件具有非常强的输出、始终需要适当的去耦。 确保有一个电容器尽可能靠近 VCC 引脚。

    长迹线需要正确端接。 有很多方法;在驱动器处添加串联电阻器是最简单、最便宜的方法。

    "出现振铃"究竟意味着什么? 您是否将长示波器探头连接到了输出端? 您可以通过将接地线夹替换为较短的接地弹簧来减少测量伪影。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    下图是 SN74LVC1G08输出端的测量图、该电阻具有39 Ω 串联电阻、迹线长度为300mil 且无负载

    我使用了常见的探头。 由于测量点位于底部、因此很难使用接地夹探头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对电路板上的去耦没有说任何话。

    该波形对于在标准探针接地引线上发生的振铃似乎合理。 到目前为止、我认为您的电路板没有问题。