This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8T245:SPI 133M 缓冲器

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, SN74LV8T245, TXU0104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1218242/sn74lv8t245-spi-133m-buffer

器件型号:SN74LV8T245
主题中讨论的其他器件: TXU0104、TXU0304

你(们)好  

 SN74LV8T245是否适合使用 SPI 缓冲器?

在 FPGA 和 RF 芯片之间,需要133M SPI 缓冲器

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    133MHz 或133Mbps? 如果电源电压足够高、SN74LV8T245支持150Mbps 的速率。

    还应考虑 TXU0104/TXU0304。