This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:关于 UHS-1运行

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1218055/txs0206-about-uhs-1-operation

器件型号:TXS0206

您好!

驱动 VCCA=3.3V、VCCB=1.8V 的 SD 卡时、是否可以假定 TXS206规范可支持高达 DDR50?

此致、

朱美平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jumpei:

    是的、此器件可支持这些电压电 平和数据速率。 谢谢、请参阅以下数据表中的。

    此致、

    迈克尔.