This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC20T245:原理图审阅

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T45, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1212898/sn74avc20t245-schematics-review

器件型号:SN74AVC20T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245、SN74AXC2T45

大家好、

  在原理图中、我们将使用 SN74AVC20T245DGG 电平转换器部分。 我已将原理图附在下面、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。

谢谢。此致

- Teja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    我想您有理由为10个通道使用20通道的转换器吗? SN74AXC8T245 + SN74AXC2T45会更便宜、并且采用更小的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的宝贵反馈。 根据您的建议、我们将使用8 + 2信道转换器、而不是20信道转换器。 请找到以下更新的原理图图片、并请告知我反馈。

    谢谢。此致

    - Teja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。