This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:/SRCLR 设置时间

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595, CD74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1217994/sn74hc595-srclr-set-up-time

器件型号:SN74HC595
主题中讨论的其他器件: CD74HC595

您好、团队成员:

如果违反/SRCLR 时序要求、会出现什么问题?

我的客户还要求使用 CD74HC595、如果答案是与 SN74HC595不同、请告诉我。

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /SRCLR 清除移位寄存器。 RCLK 将移位寄存器复制到输出寄存器。 如果超出建立时间、移位寄存器可能尚未被清零、即输出可能仍然显示移位寄存器之前的值。

    SN 和 CD 器件有相同的要求。 我不是 TI 员工、因此我无法确认或否认 SN74HC595和 CD74HC595使用了相同的裸片。