This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:关于 VOH 的查询

Guru**** 2514735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1216933/sn74lvc8t245-query-regarding-voh

器件型号:SN74LVC8T245

根据我的理解、VOH 的最大值应该与 VCCB 相同。

或者、您能否提供数据表中未提到的最大 VOH 值。

我要将3.3V 信号转换为5V 信号。

因此、如果我施加 VCCA=3.3V 和 VCCB=5V、那么我的输出信号的 VOH 必须为5V。 但在数据表中、提到了 VCCB=4.5V 时、它是3.8V 的。

另外、在下面显示的曲线中、其显示为输出=5V、但根据上表、它不会是5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表显示了输出电流为32mA 时的最小 VOH。 负载较小时、输出电压可以达到 VCC;请参阅 [FAQ]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 在本例中、当我的输出为高电平时、将没有驱动负载。 我的电路如下所示。

    请分享您的观点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无负载->无压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望使线圈电流消耗为28mA 的继电器正常工作。 该转换器的 IOL 为32mA。 差异非常小。 您有何建议、我们是否应将其用于此应用? 此外、在数据表的绝对额定值中、IO (持续输出电流)被指定为50mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然可以使用此器件、但会有明显的 VOL。 为了减小压降、请使用多个并联输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复... 您能告诉我绝对最大额定值中提到的 IO (持续输出电流)是什么吗? 是否为每个输出引脚的绝对最大额定值? 仍然很困惑为什么我需要使用多个输出、因为我在低输出电平上驱动继电器。 您能详细解释一下以便我掌握。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    32mA 是保证压降(VOL)的最大电流。
    50mA 是器件可能损坏的电流。

    如果您尝试使用44mA 电流、器件不会损坏、但 VOL 可能会非常大、以至于没有足够的电压留给继电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。 但我还是有点困惑。

    根据我的知识 VOL (低电平输出电压)是 输出在驱动为低电平时可以提供的电压电平。 您能否解释一下您说的压降? 您的回答对我非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压降时、我的意思是 VOL−GND 或 VCC−VOH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我懂了。

    但在我的例子中,如果 VOL 将是0.5就不会有任何问题,因为继电器的工作电压是3.25V,我将继电器的线圈连接到5V 和 VOL。

    因此、继电器的线圈电压至少为4.5V、这足以支持继电器工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请更正我的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果继电器需要3.25V、则这是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。