This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:上电序列

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74LVC1T45-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1217344/sn74lvc1t45-power-up-sequence

器件型号:SN74LVC1T45

您好、专家!

我对 SN74LVC1T45上电序列有两个问题。

问题1:
SN74LVC1T45 PCN 添加了以下新的上电顺序建议: 在 PCN 之前制造的 SN74LVC1T45是否需要相同的上电顺序、还是仅适用于 PCN 之后的产品?
===================================
建议首先对输入进行上电
电源轨、有助于在输出电源轨斜升时避免内部悬空。
可同时斜升。
===================================

问题2.
SN74LVC1T45-Q1是一款具有与 SN74LVC1T45相同功能的产品。
此产品的电源序列如下。
我觉得这两款产品的基本设计是一样的、但是功率顺序是不同的。 建议为 SN74LVC1T45使用哪个电源序列?
===================================
如以下所列、建议采用正确的上电顺序:
1.在施加任何电源电压之前先接地。
2.为 VCCB 加电。
3. VCCA 可以与 VCCB 一起斜升。
TI 建议在加电期间将输入接地。  请务必确保任何状态变化都不发生
也会影响系统级运行。
===================================

提前感谢

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshi:

    问题1:  PCN 不可知-对于  SN74LVC1T45 、数据表中提到了电源定序 建议。 请注意、可以根据应用/系统的需求修改电源时序、而无需担心器件的性能或可靠性。

    问题2. 对于  SN74LVC1T45 、不存在 电源序列限制。  此建议有助于确保 首先对控制电路供电、因为控制电路 应该由 VCCB 供电。  

    希望这对您有所帮助。

    此致!

    Swathi.