This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:在 HyperLynx 中仿真 IBIS 模型

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1212992/sn74avc8t245-simulating-ibis-model-in-hyperlynx

器件型号:SN74AVC8T245

您好论坛、

是对整个仿真任务的新手 、并且每天仍能学到很多。

我在多板项目中仿真一个轨迹、我被要求分析、但是我错误地配置了所提到的电平转换器 IC 的输入、而输出具有预期的电平。

我进行了更深入的挖掘、发现无论 IC 输入端的信号是什么样子、输出都保持不变。

这是这一特定 ibis 模型无法做到这一点的特点,还是所有 IBIS 模型本身都被视为黑盒,其中输入被视为负载的物理模型,但与输出没有任何连接?

在图片中、您可以看到仿真、其中粉色(两个完全叠加的线迹)是仿真的输出。在 lvl 移位器的输入处、我们有绿色的线、它们显然以非常不同的斜率和不同的时间越过阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aldo、

    您能否共享 HyperLynx 中使用的仿真电路? 此外、您是否还可以 在您的设置中尝试 SN74AXC8T245 IBIS 模型? a X C 系列更新了 IBIS 模型。 好奇这是否是型号或设置问题。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨!

    是的、电路并不是真正的机密信息、因为它只是真实项目的模型、更像是对我周围差分线路信号完整性的测试、您应该会发现它附在这里的某个位置或原始帖子中。

    明天我还将尝试你建议的模型,唯一我要说的是,我已经尝试了来自 Nexperience 的74avc8t ,因为他们也为它提供了一个模型,但与完全相同的结果,输入和输出是完全不相关的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aldo、

    我没有看到您提到的附加文件。 您能否将其转换为 Zip 并重试? 这通常可以达到目的。

    如果其他型号中出现此问题、则可能是设置问题。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aldo、

    由于我们没有收到您的来信,我假设您已经解决了这一问题。 因此、我将关闭该线程。 如果您有任何其他问题、请打开另一个 E2E 主题。 谢谢!

    此致、

    Josh