This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07-Q1:上电尖峰和低温不一致问题。

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126-Q1, SN74LVC1G07-Q1, SN74LVC1G125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1217358/sn74lvc1g07-q1-inconsistent-issues-with-power-on-spikes-and-low-temperatures

器件型号:SN74LVC1G07-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125-Q1、SN74LVC1G126-Q1

嗨、团队,

将 SN74LVC1G07-Q1用作 EMMC 的复位驱动器器件时、客户会遇到两个问题。 前端是 SOC 芯片的引脚、后级是 EMMC 的 RST 引脚

问题1:对于 SN74LVC1G07-Q1芯片、输入信号始终为低电平、但是当逻辑器件通电时、输出引脚将变成高电平。
是什么导致此输出暂时无法控制? 可以避免这种情况或对其进行优化吗? 要获取屏幕截图、请参阅下图中以红色标记的 RST 波形。

问题2:上述逻辑器件的输出具有峰值。 他们测试了这批器件、室温下幅度基本相同、约600mv;
但低温下的振幅不一致、有些仍然保持600mv 不变、有些变为约800mV、您可以参考以下 RST 波形:
造成这种差异的原因是什么? 确定了设备的哪个参数?

期待您的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于1.65V 的最小建议电源电压时、无法保证正常运行。 特别是、只要尚未达到内部 MOSFET 的栅极阈值电压、输出就无法驱动低电平。

    具有/OE 或 OE 输入的器件(例如 SN74LVC1G125-Q1/SN74LVC1G126-Q1)可确保在上电期间、如果/OE 被拉至低电平或 OE 为高电平、则输出被禁用。