This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:数据输出线路过低

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AUC125, SN74AUC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1217323/sn74axc8t245-data-output-line-is-too-low

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AUC125SN74AUC2G34

背景

我们已将此器件安装在其中一个原型模块内、似乎其中一条数据输出线路过低、逻辑电平高电平预计为1.05伏。 为0.7伏。 /我认为输出引脚为 B6。

更新了。 进一步审查发现、该器件的输出无法拉取足够的电流来驱动 Intel Icelake MCO 的输入 JtagX_PCH。

因此问题是 CPU 的 PCH 侧有一个下拉电阻、U74537不足以驱动该输入。

根据 VOH 的数据表; IOH =-3mA 、VCCB 设置为1.1V

其他人会有兴趣,如果任何其他总线收发器芯片将有更高的驱动输出;或如果有一个[非反相]缓冲芯片提供高驱动水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    侧注/ U74537是 SN74AXC8T245总线转换器器件的原理图参考符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于大于3mA 的负载、根本不保证 VOH。

    在这样的低电源电压下、没有更强大的逻辑系列了。 并联使用'245的多个输出、或添加多通道缓冲器、例如 SN74AUC2G34或 SN74AUC125。