This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:用于 TDM/I2S 音频应用

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, SN74AVC4T245, SN74AVC4T774, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1217083/sn74avc4t774-use-for-a-tdm-i2s-audio-application

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T245TXU0304、TXU0104 、TXU0204

您好、TI 支持团队、

我想使用 sn74avc4t774代替 TDM/I2S 应用中的 sn74avc4t245。 我 还需要将 sn74avc4t774用于频率约为12MHz 的 MCLK (主时钟)。 我更喜欢 sn74avc4t774 而不是 sn74avc4t245  、因为前者具有单独 可选的方向线、并且对于具有 LRCLK/BCLK?DOUT/DIN 线的 TDM 更方便。

从以前的项目中我们知道、我们的 TDM 应用使用 sn74avc4t245可以正常工作。 我是否可以安全地将 sn74avc4t245替换为 sn74avc4t774?

提前感谢您的支持。

此致、

豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,'774可以替代'245。

    还可以考虑 TXU0104/TXU0204/TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    非常感谢您的快速回复。

    此致、

    豪尔赫