This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:Vcc=5V 时的输出驱动能力和满负载时的电源电流

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1216939/sn74lvc2g14-output-drive-capability-at-vcc-5v-and-supply-current-at-full-load

器件型号:SN74LVC2G14

大家好、

我需要对 SN74LVC2G14的以下参数进行澄清

1.每通道 Vcc=5V 时的最大输出驱动能力是多少? (我能在数据表中看到@Vcc=3.3V、最大 IO=24mA)

2.器件在满载时的最大电源电流是多少? 请告诉我该值是每通道电流或总电源电流。 (在数据表中、绝对最大值为100mA。 我是否需要将其视为满载时的最大电源电流?

谢谢

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在第6.5节中、数据表指定了3V 和4.5V 的值。这些是3.3V±0.3V 和5V±0.5V 电源的最坏情况。

    2.电源电流定义为从 VCC 流入 VCC 和流出 GND 的电流。 电流 µA 小于10 μ A。 当有负载时、电流仅流过 VCC 或仅流过 GND;这有单独的限制。