This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:延迟时间

Guru**** 2503195 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1216790/txb0108-delay-time

器件型号:TXB0108

您好、

客户将 TXB0108用于 SDIO、并发现如果 OE 上没有足够的延迟时间、通信将失败。  如果增加1s 以上的延迟、则可以正常工作。   

您能否澄清一下是否符合预期、最低延迟要求是多少?  

这里有一个示例、OE 在 Vccb 3、3V 就绪后启用0.6s。  

黄色:Vcca 1.8V

蓝色:Vccb 3.3V

紫色:OE

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 本身没有任何延迟要求。

    我怀疑 SD 卡需要延迟。 尝试重复初始化可能会有所帮助。