This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G38:MOSFET 的额定电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G38, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1216464/sn74lvc1g38-voltage-rating-of-mosfet

器件型号:SN74LVC1G38
主题中讨论的其他器件: UCC27517

大家好、

SN74LVC1G38元件具有开漏输出、该 MOSFET 的额定电压是6.5V 还是高得多?

应用于任何处于高阻抗或断电状态输出的电压范围-如果遵守输入和输出电流额定值、则可能会超过输入负电压和输出电压额定值

如果 OUT 处于高阻态模式、则没有电流、因此假设任何 FET 都能承受更高的电压20-60V

µA、在我的电路中、我会使用此组件下拉一个 PMOS 栅极、在高阻态时会有大约10-20V 的电压、导通状态下的电流将为几 μ A


此致、
汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是6.5V、绝对最大额定值中指定了该电压。 内部 FET 不适用于更高的电压。

    就需要单独的晶体管。 如果 PMOS 栅极的电容非常高、则可能需要栅极驱动器、例如 UCC27517。