This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T45:SN74AXC2T45DCUR (VSSOP)和 SN74AXC2T45DTMR (2XSON)的镀层厚度

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1215467/sn74axc2t45-plating-thicknesses-for-sn74axc2t45dcur-vssop-and-sn74axc2t45dtmr-2xson

器件型号:SN74AXC2T45

您好!

我想了解 SN74AXC2T45DCUR (VSSOP)版本和 SN74AXC2T45DTMR (2XSON)版本的镀层和欠镀层厚度。 成分很清楚并且质量/ppm 也基于从 https://www.ti.com/materialcontent/home 中提取的文件、但是我需要厚度。

谢谢

Jose Enrique

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    VSSOP 器件的铅涂层使用锡。 电镀和欠镀层的厚度范围均为7 - 20 um。

    由于2XSON 器件使用 NiPdAuAG 涂层、因此每个器件的范围如下所示:

    • :0.25 - 1.25 um
    • PD :0.005 - 0.02 um
    • Au G:0.005 - 0.0625 um

    这就是我能提供的所有信息。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua、这就是我需要的所有信息。