This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 脉冲整形逻辑器件

Guru**** 2970850 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1GU04, TLV3601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1216296/pulse-shaping-logic-device

主题中讨论的其他器件:SN74AUC1GU04、 TLV3601

我们有一个振幅为250mV 且脉冲宽度为2ns 的激光触发器脉冲。 我们想寻求一种简单的解决方案、将激光脉冲成形到3.3 LVCMOS 级别且脉冲宽度至少为30ns。 欢迎提出任何建议。

谢谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于任何逻辑器件、250mV 电压都过低。 (可能会小心地偏置 SN74AUC1GU04、但这并不能保证。)

    您可以使用快速比较器、例如 TLV3601。 要实现下降沿延迟、请使用带有二极管的 R-C 电路;您必须根据所需的延迟和缓冲器的实际开关阈值调整 R/C 值:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 该建议符合我们内部的讨论。 很好的建议。