This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1GU04:TINA/LTSPICE 的未加密 SPICE 模型

Guru**** 2510055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1216246/sn74auc1gu04-unencrypted-spice-model-for-tina-ltspice

器件型号:SN74AUC1GU04

我们在交流耦合线性模式下使用非缓冲 AUC 逆变器来放大 HF 信号。 在实际硬件上进行测试之前、最好使用 SPICE 模型来验证行为。

到目前为止、我们不得不使用 NXP 的 LVC-Logic 模型、但速度还不够。 AUC 逻辑符合我们的需求、但提供的行为模型在线性工作模式下不起作用。 似乎 HSpice 模型可以在我们的案例中使用、但我们没有 HSpice 许可证。 是否有任何其他选项可以模拟线性行为、或者是否可以通过签署保密协议来提供未加密的模型?

此致、

但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    不、恐怕只有我们网站上提供的型号。 您可以在实验室中获取样片并测试器件。