This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45-Q1:原理图审阅

Guru**** 2512585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1212892/sn74axc1t45-q1-schematics-review

器件型号:SN74AXC1T45-Q1

大家好、

我们在 原理图中使用 SN74AXC1T45QDRYRQ1电平转换器部分。 我们正在使用同一器件的几个实例、我已将原理图附在下方、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。

谢谢。此致

- Teja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入不得悬空;在 U2的引脚4处添加上拉或下拉电阻器、或将 R12移到左侧并使其不可选。 否则、看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的宝贵反馈。 根据您的说明、我们已更新了最新原理图中的电阻器放置方式。 请查看随附的更新原理图的以下图片。 请分享您的反馈。

    谢谢。此致

    - Teja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切看起来都好。