This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:输出信号振荡现象。

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC14, SN74HCS14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1209640/sn74hc14-the-output-signal-oscillation-phenomenon

器件型号:SN74HC14
主题中讨论的其他器件: SN74HCS14

大家好!

我的一个客户已经将 SN74HC14PWR 用于其产品大规模生产3年了。
然而、当使用最近传送的 SN74HC14PWR 时、当输出(引脚2)从 L 电平变为 H 电平时、它在一个中间电压电平上振荡、作为连接的波形。
VCC 为5V、但当输出振荡时、VCC 是稳定的。 和0.1uF 陶瓷电容器已放置在该器件附近。
目前、他们有以下问题。
问题1: 您知道这种现象的原因是什么吗?
问题2. 最新版本  SN74HC14PWR 和旧版本是否有区别?  
问题3:
有什么对策吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也

e2e.ti.com/.../Waveform032423.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到、输入也会振荡。 可以放大波形吗?

    是否有任何可能的反馈? 请展示原理图和电路板布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    非常感谢您的答复。

    我的客户不想透露他们的原理图和布局。
    但他们只想询问 TI 是否为 SN74HC14更改了任何内容?
    因为 与上一版本相比、器件行为发生了变化?

    再次感谢你的评分

    K, Nakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一变化引入了一个全新的芯片: PCN20200629000.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    非常感谢您提供的信息、很抱歉我迟到了回复。
    接下来、我可以问您一个额外的问题吗?

    问:我测量了新 SN74HC14和旧 SN74HC14的输出驱动电流。
      因此、我发现新  SN74HC14的输出驱动电流比旧 SN74HC14高约1.5~1.9倍。    

      您是否知道此输出驱动能力变化是否应用于 TI PSpice 的 SN74HC14模型?

    再次感谢大家、此致、

    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSpice 模型始于2019年。

    我想 SN74HCS14模型将更好地代表输出的新运行方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢 您发送编修。  
    如您所述、RFAB 制造的 SN74HC14可能与 SN74HCS14的特性几乎相同。

    再次感谢大家、此致、
    和也。