This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC00:SN74AHC00

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1215612/sn74ahc00-sn74ahc00

器件型号:SN74AHC00

根据材料声明,键合线是铜,需要一份符合 AEC 的铜线认证测试报告(对键合线进行测试,钢线剪切测试),但当我询问一个查询时,我得到 SGS 报告, 但该报告并未指明导线剪切和裸线的任何位置。 您能否澄清此陈述并提供铜线测试报告的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的理解是、AEC (即汽车电子委员会)规定了汽车级零件的要求。 您发布的器件是商业级器件-我有点困惑、为什么 AEC 对于非汽车器件会需要任何东西。 我也不是器件资质或构造方面的专家。

    E2E 上的工程师是他们专业的器件操作和使用的专家(例如、我是一名模拟逻辑 IC 专家)、但他们与我们器件的鉴定或物理结构无关。 如果您在使用器件时需要帮助、这里正是您的理想选择。 否则、我建议转向 CSC。

    我建议将此类问题(即有关器件构造或认证的问题)发送到此处的客户支持中心:  

    https://ticsc.service-now.com/csm