This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABTH25245:申请 IBIS 和/或 IBIS-AMI 模型

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ABTH25245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1211133/sn74abth25245-request-ibis-and-or-ibis-ami-model

器件型号:SN74ABTH25245

您好!

 IBIS 和/或 IBIS-AMI 模型是否可用于 SN74ABTH25245?

从何处可以找到它?

谢谢你

测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil:

    让我来看看这个。 有可能、我无法提供任何车型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    您能否更新适用于 SN74ABTH25245的 IBIS/IBIS-AMI 模型的可用性?

    谢谢

    测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil:

    很抱歉这么晚才回复。  https://www.ti.com/product/SN74AHCT245的 IBIS 模型 应该适用于您的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢阿尔伯特。

     SN74ABTH25245具有非常高的拉电流和灌电流能力、因此是一款独特的器件。

    AHCT245模型是否会准确地表示 SN74ABTH25245的高电流功能? (对于驱动50欧姆负载而言)。

    我想在驱动50欧姆负载的电路中对其进行仿真。

    谢谢

    测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gil、

    如果您保持在 AHCT 规格范围内、它应该是一个很好的表示。 不过、可能不适用于高电流。 遗憾的是、这是我们现在拥有的东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我将保持在  AHCT 规格范围内。

    但是、我将用50欧姆负载输出。

    IBIS 模型是否将负载考虑在内?

    创建模型时、输出端是否使用50欧姆负载进行数据建模?

    谢谢

    测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil:

    我真的不太确定。 我将不得不与我们的建模专家核实,然后回复给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil:

     SN74ABTH25245专用于驱动25 Ω 或更大的传输线路。 Albert 推荐的 AHCT 型号将与该设备不匹配。

    我们目前没有适用于该器件的 IBIS 模型、也没有创建模型的任何计划。

    我建议获取实际器件的一些样片、并通过原型在您所需的负载条件下进行测试。