请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1214458/cd40106b-error-in-pspice-for-ti
器件型号:CD40106B主题中讨论的其他器件:CD4049UB、CD4069UB
团队、您好!
我看到了在使用 PSpice for TI 的模型 CD40106B、CD4049UB、CD4069UB (未添加模型)时显示的错误。
该问题将在 TI 的 PSpice 中何时修复?
错误(ORPSIM-15141):在节点 X_U1.XU1.NA1处少于2个连接。
错误(ORPSIM-15141):在节点 X_U1.XU1.NB1处的连接少于2个。
错误(ORPSIM-15141):在节点 X_U1.XU1.No1处少于2个连接。
谢谢、此致、Hans