This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC2T45-Q1:SN74LVC 与 SN74LXC

Guru**** 2549810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1215648/sn74lxc2t45-q1-sn74lvc-vs-sn74lxc

器件型号:SN74LXC2T45-Q1

你好、团队成员、谁能解释两个系列之间的区别?

特别是  

SN74LVC2T45QDCURQ1

SN74LXC2T45QDCURQ1

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    这两者的主要区别在于 LXC 系列有:

    • 集成下拉电阻
    • 施密特触发输入、可承受慢速或高噪声输入信号
    • 较低的 Vcc 最小值;1.1V 与1.65V
    • 无干扰电源定序。
      • 电源可以按任何顺序上电(开/关)、而不会对 I/O 产生干扰

    此致、

    Josh