This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:原理图审阅

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1212878/txb0104-q1-schematics-review

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0304-Q1

大家好、

我们将  在原理图中使用 TXB0104QRUT*Q1电平转换器部分。 我已将原理图附在下面、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。

谢谢。此致

- Teja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要在任何 I/O 引脚上没有高负载、这看起来是正常的。

    但 TXB 只有在信号是双向的时才有意义。 共有四种单向信号;TXU0304-Q1具有高阻抗输入和低阻抗输出、因此更加稳健。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的宝贵反馈,根据您的说明,我们将器件从  TXB0104QRUT*Q1更改为 TXU0304-Q1 。 我分享了下面的原理图图像。 请分享您对更新内容的看法。

    谢谢。此致

    - Teja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。