This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:具有低高电平输入电压的缓冲器

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1215500/sn74lv1t126-buffer-with-low-high-level-input-voltage

器件型号:SN74LV1T126

大家好、

我正在寻找 规格如下的三态缓冲器。

  • VCC 为1.8V–3.6V
  • 同相 OE
  • V_IH < 1.4V

封装尺寸为2x2mm、H<1.1mm

我们有什么比  SN74LV1T126更适合这些要求的方法吗?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有其他具有较低输入开关阈值的逻辑系列。 您不能得到小于 SC70的尺寸。