This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102双电源转换收发器问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0202, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1215343/txs0102-txs0102-dual-supply-translating-transceriver-question

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:TXU0202

大家好、支持团队

可使用以下原理图?

OE 引脚是否连接到 MCU GPIO 并下拉至 GND?

我还以为收发器和电平转换是指相同的器件吗? 不同的器件上?

如果有、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 引脚的处理取决于您希望启用器件的时间。

    TXS 不是收发器、而是用作电平转换器的无源开关。

    TXS 是双向的。 对于两个单向信号、TXU0202效果会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯·拉迪施

    (1)是一款 电压电平?器、也称为电平转换器 Δ Σ

    (2)如果我们希望永久启用 TXS0102、原理图是否可行?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电压转换器和电平转换器具有相同的含义。

    可以将 OE 连接到 VCC (使用或不使用电阻器)。