This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:VOH/Vih/Vol/Vil 规格

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1213702/txs0102-voh-vih-vol-vil-spec

器件型号:TXS0102

您好、TI 团队、

我们基于 SoC 参考设计、使用 TI TXS0102DCUR 在调制解调器 IC 和以太网交换机 IC 之间进行 MDC/MDIO 电压电平转换。 TXS0102DCUR 的 VCCA 连接到1.8V、VCCB 连接到3.3V。 附件是我们的原理图、供您参考。

调制解调器 IC 的最小 VOH 为1.35V、但 TI TXS0102DCUR 的最小 VIH 为1.6V。 另一方面、以太网交换机 IC 的最小 VOH 为2.6V、但 TI TXS0102DCUR 的最小 VIH 为2.9V;

调制解调器 IC 的最大电压为0.45V、但 TI TXS0102DCUR 的最大电压为0.15V。 另一方面、以太网交换机 IC 的最大电压为0.4V、但 TI TXS0102DCUR 的最大电压为0.15V。

VOH/Vih/Vol/Vil 似乎与我们的设计不匹配。   在不同情况下、Vih/Vil 限制是否不同?  如何在我们的设计中验证 VIL/VIH?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 在其数据 I/O 上实际上没有严格的 VIL/VIH 限制;请参阅 [常见问题解答] TXS01xx VIH/VIL 规范为何如此严格?

    在特定输出电流下指定调制解调器的输出电压。 对于较低的电流、电源轨的压降会较低。

    TXS 具有内部上拉电阻器;在大多数情况下应该不需要外部电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 我们需要要求供应商在定义输出电压时了解输出电流、然后我们可以使用输出电流计算 VIL/VIH、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供应商告诉我们默认输出电流为2mA。 如何计算 Vih/Vil?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当信号为高电平时、没有电流流过。 当输出电流接近零时、VOH 将接近1.8V 或3.3V

    VOL 取决于实际电流。 kΩ 您仅使用 TXS 的内部上拉电阻、电流为0.5mA、因此 VOL 约为0.11V。但使用所有这些1.5k Ω 电阻器时、任何输出必须灌入3.9mA、VOL 无法估算。

    请阅读我链接到的常见问题解答。 TXS 是无源开关;其 VIL 无关紧要。 其他器件的 VOL 和 VIL 必须匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我阅读了您附上的常见问题解答、但不确定我的理解是否正确。 我的理解是 Vih/Vil 不是关键参数、因为它们由相应的具有内部 FET 压降的 VOH/Vol 来定义。 我们只需确保 TXS 系列的 VOH/Vol 能够满足其他器件的要求。 我错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您有器件 A <->TXS <->B 时、A 的 VOL 加上 FET 压降必须与 B 的 VIL 相匹配、 B 的 VOL 加上 FET 压降必须与 A 的 VIL 相匹配。有关压降、请参阅 影响 TXS 和 LSF 自动双向转换器件 VOL 的因素应用手册的图2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 感谢您的清晰解释。