This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:数据速度限制

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1208704/txs0108e-data-speed-restriction

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXU0304

大家好、

我的客户正在使用 TXS0108E 并用于传输 SPI 数据。 但数据速度限制为600k。

你对此情况有什么建议吗? SCH 如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此原理图不完整。 我想长迹线、连接器或电缆会导致大的容性负载。

    对于 SPI、您应该使用 TXU0304等缓冲转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    抱歉您误操作了应用程序。 TXS0108用于在 SD 卡的双向信号之间传输逻辑。 它们没有任何连接器、布线也不长。 但他们仍然发现, 速率被划分在600k 以下。  

    TXU0304具有 方向性、无法在此使用、您是否有更好的高速信号产品推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、TX 应支持 SD 卡信号。

    请显示示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们用示波器进行测试、微控制器的信号边沿非常好、在连接到 SD 卡的转换 IC 信号边沿减慢后、导致信号频率调整为高读卡故障、频率正常下降到1M 以内

    在下面的波形中、黄色是转换芯片输入端1.8V 电平的波形、蓝色是转换芯片之后连接 SD 卡的3.3V 电平的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出信号边沿不是直线的。 这表明电容大于70pF。

    从 TX 到 SD 卡的总布线长度是多少? 请显示连接到这些迹线的所有元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    添加更多器件供您参考。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    是否可以放大您在上面捕获的 I/O 波形? (RC 曲线似乎上升缓慢、但从该刻度上很难分辨)。 正如 Clemens 提到的、这可能是总布线长度过长造成的结果。 您能否确认器件左侧的 PCB 布线长度?  

    是否可以在其他通道和/或器件上看到这种异常?  

    此致、

    插孔