This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:我想知道 TXS02612 SD 规格、

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1215028/txs02612-i-want-know-about-txs02612-sd-spec

器件型号:TXS02612

大家好、我有关于 TXS02612的问题。

我知道与 TXS02612相关的 SD 卡规格、但数据表中未指明。

我目前正在使用的 SD 卡的规格是 C10/U3/V30/UHS-I

它是否与 TXS02612兼容? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    UHS-I BUS 10类符合 SD3.0标准。 如果是、它需要 TXS01612 (60MHz)无法支持的 SD50至 SDR104速度模式(100MHz 至208MHz CLK)。  

    很遗憾、我们目前没有处理 SD 卡3.0版本的器件。

    Br