This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC573A:此器件能否通过5V 电源供电?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC573, SN74AHC573, SN74AC573, SN74LV573A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1214552/sn74lvc573a-can-this-device-be-powered-from-5v-supply

器件型号:SN74LVC573A
主题中讨论的其他器件:SN74AHC573SN74AC573SN74LV573A、SN74HC573

您好、专家!

器件 SN74HC573NSR 已停产。 因此我们必须找到 P2P 替代产品。

我注意到唯一兼容 P2P 和封装的器件是 SN74LVC573ANSR、但它的建议电源电压为1.65V 至3.6V、而实际电源电压为5V。 数据表规格显示其绝对最大额定值为6.5V。 我想知道此器件是否能由5.0V (+/-10%)电源供电?  

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 电源不会损坏器件、但会超出建议的运行条件、因此无法保证正常运行。 在实践中、我估计唯一的问题是极高的驱动强度将导致在开关和附近的输出端出现大量的振铃。 但同样、这是不能保证的。

    NS 封装中的其它可能替换产品为 SN74AHC573。 SN74LV573A 或 SN74AC573。

    总之、SN74HC573‍NSR 并不过时;它的状态在 TI 网站以及 Digikey 和 Mouser 上处于活跃状态。 您从何处获得这些信息?