This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4040:技术咨询

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1214174/sn74hc4040-technical-consulting

器件型号:SN74HC4040

大家好、

我帮助我的客户提出问题。

"

e2e.ti.com/.../Simulation-question-about-SN74HC4040D.docx    e2e.ti.com/.../Binary-counter_5F00_01.TSC

"

非常感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们遇到的问题是 SPICE 仿真固有的-触发器、锁存器和寄存器会产生仿真器无法轻松表达的亚稳态。 有时、这种电路可以成功仿真、但根据我的经验、电路可以正常工作和不能正常工作是非常幸运的。 大多数将生成节点电压公式的单一矩阵解、并将失效。

    我建议构建原型、而不是使用此类器件进行仿真-或者使用包含内置数字仿真功能的仿真器来处理锁存逻辑器件。 遗憾的是、没有可靠的通用数字仿真方法也可以显示器件的模拟行为。