This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:DIR 控制引脚是否必须使用上拉电阻器(10K)?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1213905/sn74axc8t245-is-the-pull-up-resistor-10k-mandatory-for-the-dir-control-pins

器件型号:SN74AXC8T245

您好、TI 专家:

在我的应用中、SN74AXC8T245计划配置为下面突出显示的模式。 VCCA 连接至1.8V、VCCB 连接至3.3V。  我的建议是 OE 直接与 GND 相连、DIR1和 DIR2直接与 VCCA 相连。 并附上该原理图供您参考。

 SN74AXC8T245 数据表的第9.2节介绍了此器件的典型应用、DIR1通过10K 电阻器连接到 VCCA (0.7V)。

问题:在我的设计中、应 先将 DIR1和 DIR2引脚分别连接到10K 电阻器、然后再连接到 VCCA?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些上拉/下拉电阻器并不是必需的。

    如果需要在调试期间更改引脚、您可能需要添加它们。