This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G240:关于电流消耗

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1213797/sn74lvc1g240-regarding-current-consumption

器件型号:SN74LVC1G240

我们想了解该组件可实现的最大电流消耗。 数据表列出了所有图表、但我们想发布问题以确保我们不会误解。

在正常使用期间、器件将通电(Vcc 3V 至4.2V)、输入(A)和/OE 将保持高电平(等于 Vcc)、因此输出将为高阻态 然后、输出端通过一个1m Ω 外部下拉电阻将其保持为低电平。 如果 Vcc 为低电平、A 和/OE 将一直为低电平(器件关闭)。

由此、以下假设是正确的、还是我们应该调整哪些假设?
Icc 最大值10uA。
对于 A 和/OE、II 最大值为5uA、总计最大值为10uA。
3.IOZ 最大值10uA (高阻态输出)。
A 和/OE 的电平与 Vcc 都相同、因此无需额外针对 Δ ICC (否则最大值为500uA)。

总计10 + 10 + 10 = 30uA。 或者、这些最大数字永远不会相加?

在所述的默认状态(Vcc 3V 至4.2V、A =/OE = Vcc、输出为1 m Ω PD)下、您会计算出哪种最大电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是理论上在最极端温度下会在电路中流动的最大电流。