This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T04:用于运算放大器输出的电平转换器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T04, SN74LVC1G17, TXU0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1213791/sn74aup1t04-level-shifter-for-the-output-of-op-amp

器件型号:SN74AUP1T04
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17TXU0101

您好、TI 专家!

我的客户正在寻找用于运算放大器输出的电平转换器。

运算放大器为 ADI 公司的 AD8029AKSZ、它的运行速度为125Mhz、

输出为5V 和0V。 客户希望将5V 更改为3.3V。

SN74AUP1T04是否适合该应用? 请确认。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUP 不处理5V 电压

    使用任何具有可过压输入端的缓冲器、例如 SN74LVC1G17。 或者、使用支持5V 电压的电平转换器、例如 TXU0101。