This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS21-Q1:上电时 SN74HCS21-Q1的输出出现毛刺脉冲

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS21, SN74HCS21-Q1, SN74LVC1G125-Q1, SN74LVC1G126-Q1, SN74LVC1G99-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1211491/sn74hcs21-q1-glitch-in-the-output-of-the-sn74hcs21-q1-when-power-up

器件型号:SN74HCS21-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125-Q1SN74LVC1G126-Q1SN74LVC1G99-Q1、SN74HCS21

您好、专家:  

我正在验证我们项目的"与"逻辑 IC SN74HCS21-Q1。 我发现这个芯片组有一个异常现象。 显示了下面的波形。

其中、DSP_RST 来自 IC 的输出。 UG1V_PG 和 MCU_PA15是 IC 的输入。 UG3V3是 IC 的 VCC。

我们可以看到、当 VCC 上升时、即使其中一个输入为低电平、输出也会有毛刺脉冲。 较大的变化。 我们希望输出应该为低电平而无毛刺脉冲。  

您知道这个问题吗? 我们如何避免出现这种干扰?  还是任何其他具有相同功能的 IC、我会推荐给我们?

谢谢!  

此致、

海明有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于2V 的最小电源电压时、无法保证正常运行。

    只有具有 OE 或/OE 输入的器件才能够在加电/断电期间保证器件的行为、并且仅当输出被禁用时。 因此、请使用 SN74LVC1G125-Q1/SN74LVC1G126-Q1/SN74LVC1G99-Q1并在输出端添加下拉电阻器、以生成所需的上电状态。 /OE 信号可以来自微控制器或复位监控器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:  

    您提供的芯片组是缓冲器 IC。 我认为您建议 在 SN74HCS21-Q1的输出之后添加 SN74LVC1G125-Q1/SN74LVC1G126-Q1/SN74LVC1G99-Q1。 如果是、在 VCC 未就绪时缓冲器 IC 是否会出现干扰? VCC 还没有就绪时、我们是否只需要保持 OE 禁用状态?  

    如果是、我会计划尝试一下。

    感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、缓冲器会在21世纪之后使用。 但可以将'99配置为双输入与门。

    当/OE 为高电平(或 OE 为低电平)时、即使在加电期间、输出也能保证被禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:  

    感谢您的答复。 如果没有任何其他 IC 替换 SN74HCS21、 我想我已经从您那里获得了答案。

    非常感谢。