This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:SN74AXC4T774PWR IBIS 问题

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1208630/sn74axc4t774-sn74axc4t774pwr-ibis-issue

器件型号:SN74AXC4T774

您好:

我之前在 SPI 应用中使用电平转换器 p/n SN74AXC4T774PWR、因为 SPI 主器件和从器件均在不同的 IO 电压电平下工作。

我已经从 TI 网站下载了 IBIS 模型,并使用 ADS 平台进行 IBIS 仿真。 原理图如下所示

IBIS1用作输入(A1引脚作为输入)  ,IBIS2用作输出(B1引脚作为输出)。  

因此、输出与.r.t 输入反相  

IBIS 模型似乎存在一些问题。 请检查并退回。  

如果您有任何结果、请与我分享结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shamanth、

    您看到的问题、我们会使用反相输出不断更新。 您还可以通过您使用的仿真文件发送吗?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shamanth、

    您似乎为此仿真选择了不准确的模型("model IO_3p3_z"包含输出=3.3V 的信号完整性;输入= 0.7V)-尝试改用"IO_1p8_x"模型进行仿真。 我随附了该 IBIS 模型的示例和您的参数。  

    此致、

    插孔