请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AXC4T774 您好:
我之前在 SPI 应用中使用电平转换器 p/n SN74AXC4T774PWR、因为 SPI 主器件和从器件均在不同的 IO 电压电平下工作。
我已经从 TI 网站下载了 IBIS 模型,并使用 ADS 平台进行 IBIS 仿真。 原理图如下所示
IBIS1用作输入(A1引脚作为输入) ,IBIS2用作输出(B1引脚作为输出)。
因此、输出与.r.t 输入反相


IBIS 模型似乎存在一些问题。 请检查并退回。
如果您有任何结果、请与我分享结果