This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T02:IBIS/AMI 或 Spice 仿真模型

Guru**** 2796805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1212409/sn74aup1t02-ibis-ami-or-spice-simulation-model

器件型号:SN74AUP1T02

大家好、

好的一天

请帮助提供以下器件的 IBIS/AMI 或 Spice 仿真模型

 

SN74AUP1T02DCKR

SN74LVC1T45QDCKRQ1

 

此致

詹姆斯·曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 SN74AUP1T02DCKR、您应该能够使用  IBIS   SN74LV1T02的型号  。 目前没有适合它的 Spice 模型。  

    对于 SN74LVC1T45QDCKRQ1、您可以检查  这些模型的非汽车版本器件:SN74LVC1T45。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    我已经向我的客户传达了这一信息。

    祝你度过美好的一天。

    詹姆斯