This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:高输入阻抗问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1212378/txs0104e-high-input-impedance-issue

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: TXU0202

您好!

我们将 TXS0104E 用于高阻抗输入。

器件在关闭时似乎正在下拉输入。 (更多详细信息请见下方)

您当时向我们提供的反馈是:  

"对于非自动双向的应用、我们通常不会推荐自动双向器件。 典型的自动双向应用不要求器件本身具有高驱动强度、因为驱动器将需要覆盖电平转换器以实现自动感应、即驱动器将需要能够将线路驱动为高/低电平。 TXU0202更适合您的单向 GPIO 应用。

为了进一步帮助调试您存在的问题、您是否有波形澄清了问题?

通过下拉、您是否指 VOH 电平? 如果是、TXS I/O 是否使用了小于50K Ω 的下拉电阻? 请注意、某些驱动器往往也具有内部上拉/下拉、谢谢。"

下面是更新后的原理图。 这是否看起来应该解决问题?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所引用反馈中的问题没有得到解答、因此无法知道最初的问题是什么。

    TXS 具有内部上拉电阻器;如果没有输入信号、I/O 引脚将处于高电平。 请说明"关闭"是什么意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与 Michael I.分享了完整的原理图  U23-12甚至在芯片未通电时也会拉低 PWR_ON_3V3。  这是一个高阻抗节点。

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    请注意、原理图没有完全阐明问题,

    您还能否帮助说明除高阻抗外、未上电时线路上的预期情况? 谢谢。

    此致、

    迈克尔.