This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T97:可能的 ESD 问题?

Guru**** 2531890 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T97, TPD4E1B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1212585/sn74aup1t97-possible-esd-issues

器件型号:SN74AUP1T97
主题中讨论的其他器件: TPD4E1B06

您好!

我正在同相缓冲器配置中使用 SN74AUP1T97电平转换器来转换 TTL UART 通信的不同逻辑电平。 我想知道 TPD4E1B06DRLR 二极管是否适合用于保护电平转换器的通信线路。 我之所以提出这个问题、是因为我们已经有了一个产品原型、唯一失败的是电压转换器。 替换为新电池后、它会工作一段时间、然后再次出现故障。 我还需要说明的一点是、电压转换器将其输入从电路板上取下、输入通常采用物理连接和断开的方式。 我们怀疑可能存在 ESD 问题。 我的推理路线是否正确、或者我是否应该在其他地方寻找其他可能的问题?

感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;ESD 或(断开)插头产生的电弧是最可能的损坏原因。 通常、逻辑器件具有仅设计用于自动组装的 ESD 保护。

    将保护元件(如 TPD4E1B06)放置在连接器附近、并确保附近有去耦电容器。 一个额外的串联电阻限制了必须由 SN74AUP1T97输入保护处理的剩余电流。