请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1212461/txs0108e-io-clamping-when-vcc-0v
器件型号:TXS0108E大家好!
关于 TXS0108E 的一个快速问题。 当 VCC 上没有 相关的电源电压时、驱动 IO 引脚是否安全? 假设 VCCa 和 VCCb 均为0V、但 MCU 正在将 B 侧上 IO 的引脚驱动为高电平、这是安全的、或者 IO 引脚是否会由于以 VCCb (0V)为基准 的内部二极管而被钳制、然后拖动不需要的量 电流?
谢谢、祝你度过美好的一天。