This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54S175:正在查找 PSPICE 模型

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1212240/sn54s175-looking-for-pspice-model

器件型号:SN54S175

从何处可以找到此器件的 IBIS 或 SPICE 模型?  如果没有人可以推荐更换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有很多用于双极逻辑的模型--其中很多模型都是早于现代计算机的。

    最重要的是,这是一个触发器,这意味着它不能直接与 SPICE 兼容--用于提供"内存"的数字反馈会导致大多数仿真器由于收敛错误而出现故障。

    大多数现代仿真器都可以通过某种类型的数字后端解决来启用锁存逻辑、但我们目前还没有一组可用于这些的模型。

    最好的选择是获取器件样品并在分线板上进行测试--商业版的操作特性极其相似,所以我建议将其用于原型设计: https://www.ti.com/product/SN74S175