This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:IBIS/AMI 或 Spice 仿真模型

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1212058/txs0102-ibis-ami-or-spice-simulation-model

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:TXS0101

大家好、

好的一天

 

请帮助提供以下器件的 IBIS/AMI 或 Spice 仿真模型

 

TXS0102DCUR TXS0104EPWR

 

此致

詹姆斯·曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    您可以对这两种器件使用 TXS0101中的 IBIS 模型、因为它们的电气结构都相似。 您还可以使用 TXS0102:IBIS 模型、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    在 TXS0104上、我们的设计团队正在研究为该器件创建 IBIS 模型。 我们希望在今年下半年发布这种模式。 谢谢!

    此致、

    Josh