This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:OE 5V 的静态特性

Guru**** 2676675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1211832/txb0104-static-characteristics-for-oe-5v

器件型号:TXB0104

您好、专家!

你好!  

我知道 OE 可以从5V 驱动、我们的问题是、如果您这样做、是否有任何静态特性会发生变化。   

当 OE 以5V 驱动时、您能告诉我们有何差异吗?  

输入漏电流是否会增加?

提前感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    输入电流不会增加。 谢谢、请查看以下内容。

    此致、

    迈克尔