This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:SN74AVC32T245GKER 生产日期代码已从顶部标记解码

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1211733/sn74avc32t245-sn74avc32t245gker-date-code-decoding-from-top-marking

器件型号:SN74AVC32T245

您好!

我们有 TI PN: SN74AVC32T245GKER、具有以下顶部标记:

第245页

15J

A2RE

对于紧急发货的器件、我们需要通过顶部的标记标识生产日期代码。  您是否具有顶部标记中的生产日期代码解码器文档?

谢谢。

求解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quynh:

     

    请参阅以下示例以帮助阐明生产日期代码信息、谢谢。

                          

         ---------------- +        \T/ = TI 标识                                       

         !    LV4T125   !      YM  = 年/月(本例中为15、对应于 2021年5月)                                    

         !    \T/YMSG3 !          S  = 装配 站点                                     

         !   LLLL       !      LLLL  = 批次 追踪 代码                       

         ---------------- +                                                                                            

     

    以下是有关 G3后缀的更多信息: [FAQ]为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀?

     

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。

    修订、

    问题